This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24040:电流管理

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/625624/bq24040-current-management

器件型号:BQ24040

您好!  

我正在从事一个使用内置锂离子电池的项目。 该器件应主要由 USB 电源供电、但在某些情况下、电流会出现一些峰值、这是电池进入的地方、以补充电流。 我发现一些 IC 正是这样、其中一个是 BQ2407x 系列。 但是、由于我之前已经使用过 BQ24040、它可以由 USB 端口供电、因此我想知道该 IC 是否也能像 BQ2407x 系列那样执行功能、从而在高峰时段补充电流。 它没有打开或关闭电池充电的内部晶体管、但如果在如上所述的情况下进行了任何测试、那么了解结果将非常有价值。

非常感谢

Vítor Pereira

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vitor
    bq24040只是一个电池充电器、没有电源路径。 充电功能将限制来自输入的输出电流。 负载连接到电池、然后可以从电池和充电器汲取电流、这可能满足您的要求。
    BQ2407X 和其他电源路径器件可为许多应用提供更好的配置。