This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27322:如何找到 ucc27322的电压

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27322

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/629140/ucc27322-how-to-find-the-voltage-of-ucc27322

器件型号:UCC27322

我尝试 使用 ucc27322来驱动 MOSFET k2519。 有可能吗?

我能否使用 Arduino 中的 PWM 驱动 ucc27322。

如果可能、您能否发送简化版式...

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shubham、您好!

    我是 TI 的应用工程师、将会回答您的问题。 关于使用 Arduino 的 PWM 驱动 UCC27322的问题、驱动器输入阈值为2V 高阈值和1V 低阈值;因此、0至3.3V 的输入信号就足够了。 确认 Arduino 具有足够的 PWM 振幅。

    在布局示例中、数据表第11.2节中有一个示例。 请参阅此链接中的数据表:

    请告诉我这是否能解决您的问题。

    此致、

    Richard Herring