This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65217DEVM:VDCDC1-3和 VLDO1-3的 TPS65217D 默认输出值

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352, TPS65217

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/625894/tps65217devm-tps65217d-default-output-values-for-vdcdc1-3-and-vldo1-3

器件型号:TPS65217DEVM
主题中讨论的其他器件:TPS65217

大家好、

我正在尝试 使用 TPS65217D 为 AM3352 (ZCZ)封装设计电源。 请告诉我 VDCDC1-3和 LDO1-2输出的默认值。

默认情况下、相应寄存器中的 VDCDC1-3和 LDO1-2使能位被禁用、然后通过给定的交流电启动加电序列(LDO1输出)的方式。

提前感谢、

Dhanasekaran K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dhanasekaran、您好!

    我将您的请求分配给了产品专家、该专家将很快回复您。

    根据数据表中的表6、IC 的 D 变体具有以下输出电压、但我要求专家验证 EVM:

    DCDC1 1.35V

    DCDC2 1.1V

    DCDC3 1.1V

    LDO1 1.8V

    LDO2 3.3V

    同时:您提到"给定的交流输入":请注意、尽管此输入称为"AC"、但它期望直流电压(4.3V 至5.8V)、但我相信您知道。

    此致、

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dhanasekaran

    针对 TPS65217 -D 型号的 Frank 指示的电压值是正确的、它们显示在数据表的第3页上。

    当交流(或 USB)上出现上升沿或在 BAT 上施加电池电压并按下按钮(PB_IN 高电平到低电平转换)时、上电序列启动。 在其中一个唤醒事件发生之前、所有直流/直流和 LDO 都被禁用、因此寄存器映射需要将"0"(未启用)显示为这些位的复位状态。

    一旦发生唤醒事件、选通15将启用 LDO1。 此后、所有其他电源轨等待 PWR_EN 引脚变为高电平(来自处理器的 PMIC_PWR_EN 信号)。 从 PWR_EN 变为高电平开始、Strobe 1立即发生、Strobes 2-7将分别在延迟1-6之后发生。

    这显示在数据表第19页的图3中。 一旦电源轨被自动启用、寄存器0x16中的数据将反映出它被启用且值为"1"。 一旦每个电源轨处于调节范围内、PGOOD 位将在寄存器0x0C 中更改为"1"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的详细解释。

    我终于以 一种简单的方式了解了 TPS65217的运行、再次感谢大家、我希望我们的定制电路板能够轻松加电。

    此致、

    Dhanasekaran k

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没问题。 我们很高兴为您提供帮助。

    如果您的定制板有任何问题、请开始新的主题以提出这些问题、并在可能的情况下以 PDF 格式附加原理图。