This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:采用 ucc28950的三相整流器和 dc-dc 级

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950, PMP8606, UCC28600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/642554/ucc28950-three-phase-rectifier-and-dc-dc-stage-with-ucc28950

器件型号:UCC28950
主题中讨论的其他器件: PMP8606UCC28600

你好

是否有任何参考设计、从三相整流器为 Ucc28950供电的12V 辅助电源? 直流链路电压约为570V。

谢谢

Samrat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Samrat、

    感谢您关注 UCC28950。 它看起来不像使用 UCC28950的三相参考设计。 PMP8606是400V 至750V 输入至24V 参考设计 、可作为您的起点:www.ti.com/.../PMP8606。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Samrat、

    我可能误解了您的问题。 对于偏置电源、您可以执行来自三相输入或直流链路电压的隔离型反激。 对于 UCC28950、首选12V 标称电压。 查看 PMP5067: http://www.ti.com/tool/PMP5067

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Benjamin
    我查看了 PMP5067原理图、但不知道 UCC28600的 VDD 是如何供电的? 它是通过499K 电阻分压器和电容器还是通过额外的绕组4-5和二极管 D3? 在主 MOSFET 开关开始开关(即 UCC28600通电)之前、如何为额外的绕组供电?
    请详细说明一下吗? 任何基准
    谢谢
    Samrat
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Samrat、

    施加 Vin 后、C9将开始充电、R1和 R2限制 C9上的电压上升速度。 一旦 C9上的电压超过 UVLO 阈值、开关就会开始。 开关开始后、VDD 电源通过辅助绕组供电。

    此致、
    本·洛夫