This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24160:更改 VRCH 或 Vset

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/629183/bq24160-change-the-vrch-or-vset

器件型号:BQ24160

尊敬的所有人:

我可以更改 VRCH 的阈值(再充电阈值电压)吗? 或者、我是否可以在 充满电时将 Vset 更低、并在 我想要使用的目标电压下将其更高。

我想使用电池 、直到充满电后降低电压。

例如、我想使用电池作为 Vset = 4.35V、 开始充电的电压 = 3.88V。 但是、如果 VRCH 固定为120mV、此器件将充电至4.23V。 这是不需要的。

如果我可以在充满电时更改 Vset = 4.35→4.0V、我可以使用电池直到3.88V。 如果我可以在3.88V 时更改 Vset = 4.0→4.35V、我可以为电池充满电。

我可以用这两种方法中的任何一种?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山本-圣、您好!

    遗憾的是、VRCH 阈值是固定的、无法更改。  您在充电终止后更改 VBATREG (VSET)电压的想法 是 实现所需功能的最佳方法。