This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24773:是否有 Vcc 电流消耗测试报告?

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24773

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/625847/bq24773-is-there-vcc-current-consumption-test-report

器件型号:BQ24773

您好!

客户希望获得 BQ24773 Vcc 电流测试报告。

请提供。

此致、

Nicky

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请查看数据表第10页的静态电流规格。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wang、

    很抱歉让人困惑。
    客户希望在充电期间获得 Vcc 电流测试报告、而不是静态电流(如果有)。
    1节或2节电池充电期间是否有测试报告?

    此致、
    Nicky
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VCC 电流支持 REGN LDO、该 LDO 为 LODRV 和 HIDRV 电荷泵 源、 与开关 FET 的 Qg 相关。

    静态规格表中的给出了4nQ Qg 时的电流。 如果它们更改 FET、则可以对其进行测试。 我们没有不同 FET 的 VCC 测试报告。