This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 1kW 负载的 MOSFET 选择

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/642271/mosfet-selection-for-1kw-load

您好、我需要有关为我的应用选择 MOSFET 的帮助。  详细信息如下所示。

V= 410伏、IPEAK = 7安培、Fs=100kHz、Dmax=68%(桥电路)。

我需要了解需要从数据表中考虑哪些信息、并确保特定的 MOSFET 适合我 的应用。

谢谢你  

此致  

Chedthan

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chedthan、

    由于采用桥式拓扑的输入电压为410V、因此您很可能需要600V 或650V MOSFET、TI 没有这些电压硅 MOSFET。 如果您有兴趣、我们现在提供600V 氮化镓器件样片、并将驱动器和 FET 集成到一个产品中: www.ti.com/.../overview.html

    对于选择正确 MOSFET 时需要考虑的因素、您需要根据拓扑结构运行一些功率损耗公式、然后您可以确定所选器件是否能够实现功率耗散。 FET 数据集包含功率耗散功能和所有参数、使您能够计算功率损耗。
    如果您需要硅器件、那么100m Ω 范围内的器件将开始产生~1kW 功率。

    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、Chris。