This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD18543Q3A:逻辑电平

Guru**** 2588855 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD18543Q3A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/629254/csd18543q3a-logic-level

器件型号:CSD18543Q3A

您好!

我正在寻找一个逻辑电平 n 通道、单通道 MOSFET、VDS>40V、采用3x3mm 封装。

CSD18543Q3A 是否具有逻辑电平? 在数据表中未指定该值。

非常感谢、

传真

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安东尼奥
    由于这是离线解决的、因此我将在本论坛上重新发布我的答案、以确保完整性、以防任何人有类似的问题。

    "是的、CSD18543Q3A 是逻辑电平。

    我们通常会考虑任何具有大约2V 或更低逻辑电平的典型 Vgsth 的东西、以便我们可以将电阻规格降低到4.5Vgs。

    具有更高阈值(大约3V)的器件、我们将其称为标准电平阈值或正常电平阈值。

    我认为我们没有在数据表中指定术语“逻辑电平”。 我们以前在 TI 网站上有一个可搜索的逻辑级别参数–实际上、此电子邮件已提请我注意此可搜索参数已被删除。 我很生气,因为这是一个相关的搜索参数,我认为在该领域的许多人都认为它很有用。

    我将与我们的中央营销团队联系、以将此术语重新添加到我们的参数搜索中。 "