This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62097:原理图审阅请求

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/641683/tps62097-request-for-schematic-review

器件型号:TPS62097
尊敬的团队:
 
 
我们在   设计中使用5V 至3.3V (3.65)稳压器(5V 至3.3V (3.65)稳压器),并随附原理图文件。
我们要求您查看反馈并告知我们。
 
请尽快告知我们您的反馈。
谢谢、此致
Nibin DAS S
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nibin、

    这似乎遵循了所有 D/S 建议。 我建议您也遵循布局建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chris Glaser、您好!

    感谢您的反馈。
    PG (引脚5)连接到处理器、用于指示稳压器的开/关状态。
    请告诉我您的反馈。

    我们将遵循布局建议 I D/S

    此致、
    镍氢电池
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这通常是可以的。 我会要求您检查处理器输入引脚的额定电压。 对于许多处理器来说、3.65V 过高。 在这些情况下、客户将 PG 引脚上拉至处理器的电源轨(通常为1.8V 等)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chris Glaser、您好!

    处理器输入可耐受3.3V 电压。
    为 PG 引脚(连接到处理器电源轨)提供的上拉电阻为3.3V。


    此致、
    镍氢电池
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    随附了 PCB 顶部和底部的电路板文件图像、以供参考。

    请尽快告诉我您的反馈。

    顶部:  

    底部:  

    此致、
    镍氢电池

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nibin、

    您需要更正 C206的位置、使其更靠近 PVIN 和 PGND 引脚、如 D/S 中所示 此外、将覆铜分开以避免 PGND/AGND 和 PVIN/AVIN 泛洪。 见 D/S 中的第21页