This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54160:EN 或慢启动 SS 引脚延迟启动

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/626152/tps54160-delayed-start-with-en-or-slow-start-ss-pin

器件型号:TPS54160

TPS54160团队、

我们有一位使用 TPS54160的客户需要延迟输出电压的上升。  输入通常为45VDC。  输出为12VDC。  当输入逐渐上升到26VDC 以上时、它们希望输出电压在输入通过26VDC 后上升700ms。  它是延迟启动、而不是缓慢启动。

您是否会建议在 EN 引脚上实现某种延迟电路、或者是否有创造性的方式可以使用 SS 功能(慢启动/软启动)来实现此目的?  您是否有任何示例电路?

谢谢、

Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Darren、您好!
    使用 TPS54160时、有几种不同的方法来延迟启动。
    器件数据表详细介绍了如何针对各种启动场景执行此操作。
    因此、请查看数据表(第9.2.2.6节)并提供详细说明。 数据表的链接如下所示
    www.ti.com/.../tps54160.pdf

    但是,您可能很难达到700ms 的启动延迟,因为在此条件下的软启动电容器会变得很大。
    因此、我建议在使能引脚上使用某种延迟。

    此致
    Brani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brani、

    我希望我们可能会有一些具体的示例、无论是此器件还是其他类似的示例。

    SS 引脚将提供定义的电压压压摆率、但不会延迟启动。  客户需要延迟启动、然后输出 电压会根据负载电容和电阻上升。  

    我们似乎都同意在使能引脚上实现延迟电路是最有意义的。 我将考虑一个运算放大器电路。  如果您发现某些东西、尤其是在经过测试时、请务必分享。

    谢谢、

    Darren