This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61178:tSTARTUP、tPRE_CHAR、TON_PFET

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/629191/tps61178-tstartup-tpre_charg-ton_pfet

器件型号:TPS61178

大家好、

我的客户想知道 tSTARTUP、tPRE_CHAR、TON_PFET 的启动时序。

   tSTARTUP、tPRE_CHIG、TON_PFET 在图27中对应的位置? 请参阅以下示例。

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/TPS61178.ppt

此致、

山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TON_PFET 主要取决于与 P-FET 栅极和源极并联的电容器。 这是 P-FET 的 Vgs 从零到阈值电压的周期。
    tPRE_CHARGE 为2.6ms
    如果基准电压从零上升、tSTARTUP 为3.2ms。 然而、在 tPRE_CHARGE 之后、基准电压由 FB 电压充电。 所以实际启动时间为(1.2VFB)/1.2*3.2ms。 VFB 是预充电完成后的电压。