This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40322:关于 TPS40322的反跨导

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40322

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/625573/tps40322-about-anti-cross-conduction-of-tps40322

器件型号:TPS40322

大家好、团队成员。

我的客户已经在原型中对 TPS40322进行了调整、
从现在开始、即使在大规模生产原型中、也可以使用这种情况。
(我听说没有特别出现任何问题。)

第二天、我收到了关于以下内容的问题、并向客户进行了解释。

"关于使用 TPS40322的电力线出现故障时可以考虑的问题。"

在这种情况下、我们也在"E2E"上发布了一个链接、以便我们在互动过程中发布了一个链接。
e2e.ti.com/.../615599

由于还有其他考虑因素、请让我提出一个问题。


TPS 40322上附加了"防交叉传导"、请告诉我如何控制此功能。
※监控的对象是什么?如何检测?
※您正在进行何种处理?
※您在哪里输出?

原因是高侧 FET 和低侧 FET 均由系统(包括外部 FET)导通、我们担心是否流经电流。

我还想知道控制方法、以检查流经该函数的电流是否流过。

此致、

Masumi Sekiguchi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masumi、

    "防交叉条件"电路用于确保 HDRV 和 LDRV 之间存在死区时间。

    电路检测 HDRV 信号和 LDRV 信号。

    例如、在 HDRV 关闭期间 、电路会监控 HDRV 信号并 让 HDRV 降至低阈值以下、等待死区时间、然后开始打开 LDRV。

    LDRV 持续关闭、电路将监测 LDRV 信号并首先关闭 LDRV、等待死区时间、然后开始打开 HDRV。

    这样、HDRV 和 LDRV 将不会同时导通。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答!

    例如、如果 HDRV (或 LDRV)信号因 IC 内部意外损坏而固定为 ON (或 OFF)、则 LDRV (或 HDRV)信号是否会关闭(或 ON)?

    <问题摘要>
    HDRV 和 LDRV 是否从未打开并受到保护、以便内部电路或外部 FET 的作用不会使直通电流(VIN 和 GND 之间)流动?

    此致、
    Masumi Sekiguchi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masumi、

    防交叉电路不会损坏。 如果反交叉电路工作、 则当另一个信号被复用到 ON 时、HDRV 或 LDRV 将关闭。

    总之、HDRV 和 LDRV 不会同时导通至 AVOD。

    供参考、此器件已发布多年、目前已被许多客户大量使用、目前为止没有客户问题报告。

    谢谢