This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65094:能否帮助您提供 TPS65094EVM 原理图以供参考?

Guru**** 2473750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS650941EVM-116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/641993/tps65094-could-you-please-help-to-provide-the-tps65094evm-schematic-for-reference

器件型号:TPS65094

您好、先生、

您能否帮助提供 TPS65094EVM 原理图以供参考?

我在 TPS65094EVM 用户指南中看不到这一点。

BTW、我是否应该先将 AGND (ILIM1/2/6)和 PGND 分开、然后再使用单点连接?  

谢谢

此致、

Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yang、
    我在各自的应用工程师中环回以进行响应。 由于美国的感恩节假期、请期待一些延迟。
    关于 GNDing、通常的做法是仅在中心点连接这些元件、通常是器件下方的星点、例如散热焊盘。
    此致、
    弗兰克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、

    原理图位于 TPS650941EVM-116页面上提供的硬件文件中。

    Frank 的建议是好建议。 在 EVM 上、为了简单起见、我将 ILIM 接地连接到第二层的 GND 层、而不是使用星形接地连接。  

    注意:AGND 引脚无法连接到顶层的散热焊盘 PGND、或者噪声会注入 AGND。 它应通过过孔与 EVM 类似。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您的回复和评论。

    但我仍然无法从 TI 网站上找到 EVM 的原理图。

    我们的客户要求我们帮助查看他们的原理图、以便我需要参考电路进行比较。

    您可以将文件直接发送到我的电子邮件吗?

    谢谢

    此致、

    Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、
    感谢您及时回复并提供有用的意见。

    此致、
    Ken
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、

    以下是指向 TPS650941EVM-116页面上文件的直接链接:

    如果这对您不起作用、请告诉我。 我将于28日回到办公室。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:
    我明白了、非常感谢。

    此致、
    Ken