This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] +5V 输入、多输出稳压器

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LP8758-E0, TPS65708, TPS650250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/641924/5v-in-multi-output-regulator

主题中讨论的其他器件:LP8758-E0TPS65708TPS650250

我目前有以下基本设计要求:

输入:+5V

输出:  

+3.3V @ 100mA
+2.8V @ 100mA
+1.8V @ 300mA
1.2V @ 200mA

现在、我有一个分立式解决方案(四个稳压器:两个 LDO 用于+3.3V、+2.8V、两个开关用于+1.8V、+1.2V)。

是否有人可以推荐在较低电压下仍具有高效率的单个解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    我想了解有关您的设计的更多详细信息。 LDO 是否必须为 LDO 供电? 这些电压电平是否有纹波规格? 这是个人电子产品、工业还是汽车应用/系统?

    建议使用 LP8758-E0器件。 它是一个开关、可支持来自一个器件的4个不同电源轨。 请检查此设备是否满足您的要求。

    此致、
    Jari Niemelä í a
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    如果您需要较小的封装尺寸、TPS65708可能会工作、它输出的电压与您提供的电压匹配、尽管它通过比较切换了 LDO 和 SMPS。

    或者、如果 DSBGA 封装没有吸引力、TPS650250可能是一个不错的选择。 它具有额外的 SMPS、但不必使用、因为该器件完全可通过电阻器进行配置、而不是通过工厂编程。