This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14050:如何将 EN 引脚设置为 GND

Guru**** 2427060 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/642238/lmr14050-how-to-set-the-en-pin-to-gnd

器件型号:LMR14050

尊敬的先生、我想使用 NMOS 来控制 LMR14050的 EN 引脚、因此我要将 NMOS 的漏 极引脚连接 到 LMR14050的 EN 引脚。 NMOS 的源极引脚连接到 GND 引脚。 我只是 控制 NMOS 的栅极引脚。 我的问题是我是否 必须添加电阻器(请参阅下图、需要 R90?) EN  引脚和  NMOS 漏 极引脚之间有何区别? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当 MOS 打开时、EN 连接到 BAT_1以禁用。 什么是 BAT_1? 对于 EN 引脚、拉至1.2V 以下以禁用。 浮动或连接
    输入电压来启用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    由于只需 EN 引脚拉电流4.6uA、因此不需要 R90、我们建议在 VIN 和 EN 之间放置 R90 10K、以便在 Q7关断时快速提升 EN 引脚电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy、感谢您的帮助。 此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Gavin、BAT_1是 GND。 但我从另一位 TI 员工那里得到了答案、他建议我、R90对于下拉 EN 引脚而言并不重要。 感谢您的支持。 此致。