This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5927:在 TLC5927 OUTn 导通状态期间、当 LED 阳极电源打开时、TLC5927能否正确控制输出电流?

Guru**** 2562910 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5927

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/624829/tlc5927-can-tlc5927-control-the-output-current-correctly-when-led-anode-power-supply-is-turned-on-during-tlc5927-outn-on-state

器件型号:TLC5927

 大家好、

 我们的一个客户将评估 TLC5927。 客户有一些问题、如下所示。

 请告诉我您对客户的回答吗?

 问题1. 当 TLC5927 OUTn 导通后 LED 阳极电压快速上电时、TLC5927能否 正确控制 OUTn 电流?

      此外、OUTn 电流是否未超过  Rext 确定的恒定电流的1.5倍或2倍?

 问题2. 问题与问题1类似。

    当 LED 阳极电压快速加电时 、与 TLC5927 OUTn 导通的时序相同、TLC5927能否 正确控制 OUTn 电流?

      此外、OUTn 电流是否未超过  Rext 确定的恒定电流的1.5倍或2倍?

 问题3. 如果 Q1或 Q2的答案是 OUTn 电流 超过 Rext 确定的恒定电流的1.5或2倍、则最大电流是多少?

 请提供您的答案。

 此致、

 Kazuya Nakai。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nakai、

    已离线应答。

    谢谢。

    此致、
    肯尼特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Keneth、

    感谢您的回复。

    顺便说一下、您能告诉我如何获得您的答案吗?

    谢谢、此致、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nakai、

    Jason Liu 告诉我、他联系了您、并通过电子邮件谈论了这些问题。

    谢谢。

    此致、
    肯尼特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kenenth、

    我可以理解。

    非常感谢您的支持。 我将把 Jason 的答案告诉客户。

    此致、
    Kazuya Nakai。