This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54360:使用 TPS54360 (3.5A)的12V 1A 稳压器、负载电流消耗大于2A 时会出现什么情况。

Guru**** 2557990 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54360, TPS54160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/642434/tps54360-12v-1a-regulator-using-tps54360-3-5a-what-could-happy-if-load-current-draw-more-than-2a

器件型号:TPS54360
主题中讨论的其他器件: TPS54160

使用 TPS54360 (3.5A)的12V 1A 稳压器、如果负载 电流 消耗超过2A、会有什么问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果电感器的额定电流为额外电流、并且输入电压源可以为其供电、则稳压器将正常运行。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 John。
    因此、如果电感器和环流二极管没有额外额定值、则可能会损坏。 tps54360未达到过流限制保护
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、正确。  我看到您给我发送了一个 PM。 我将在这里回答这个问题。  如果您将 TPS54360替换为 TPS54160、则可能需要更改补偿、因为 TPS54160和 TPS54360之间的内部增益级不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢