This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25942A:TPS25942A 是否可用于双向电流流动的应用?

Guru**** 2811655 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25942A, TPS25940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/626252/tps25942a-can-tps25942a-be-used-for-an-application-with-bi-direction-current-flowing

器件型号:TPS25942A
主题中讨论的其他器件: TPS25940

 大家好、

 我们的一位客户正在考虑使用 TPS25942A 进行电池保护。

 此时、他们有以下问题。 您能给我解答或评论吗?

Q1、TPS25942A 能否保护双向过流?

问题2. 对于 该应用、TPS25940是否优于 TPS25942?

问题3. TPS25940和25942之间有哪些不同点?  

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya Nakai。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    让我添加更多信息。
    客户要求如下。
    IC 击穿电压大于13V。
    最大电流为3A。
    3.需要双向电流保护和开关(开/关)。
    4.需要电流或电压上升/下降速度控制功能。

    请您回复。

    此致、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kazuya Nakai、

    感谢您的联系!
    这里是什么终端设备? 这将与电池充电器串联吗?
    遗憾的是、TPS25940和 TPS25942A 都无法支持双向电流。 这些器件具有集成的反向电压(Vout 至 Vin)截止频率、可阻断反向电流。

    此致
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rakesh、

    感谢您的快速回复。 该应用是使用 LED 显示各种数据的信息。 是的、您回答正确。 他们正在考虑将其与电池充电器串联、以便在电源中断情况下保存显示数据。
    如果您有适合该应用的任何器件、可以告诉我吗?

    谢谢、此致、
    Kazuya Nakai。