This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74610-Q1:禁用 T0

Guru**** 2588415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74610-Q1, LM74700-Q1, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/640737/lm74610-q1-disable-the-t0

器件型号:LM74610-Q1
主题中讨论的其他器件: LM74700-Q1TINA-TI

您好!

为了避免 T0期间的压降、我们希望将原理图更改为随附的文件。
附件中是否存在任何问题?
我在 FET 栅极和栅极驱动引脚之间添加了二极管、用于从栅极驱动引脚禁用栅极灌电流。
和添加了来自 CARTHODE 引脚的二极管以漏极 FET、从而获得电荷泵的 VF 压降。
此外、我们还添加了二极管和电阻器来保护反向电池。

在我的客户中、LM74610-Q1之后是升压转换器、该压降会导致升压转换器运行不稳定。
感谢您对此问题的支持。   

e2e.ti.com/.../snom610_5F00_1117.TSC

我有客户原理图,如果您通过电子邮件地址联系,我可以将其发送给您。

asaka-r@clv.macnica.co.jp

此致、
Ryuji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ryuji

    我正在查看该查询、很快就会回来。

    此致、

    Kari。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kari San、

    感谢你的答复。
    如果您能及时回复、我们将不胜感激。

    此致、
    Ryuji
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryuji、

    我查看了 TINA 文件、 认为 MOSFET Q1的漏极应与阴极相连。

    但是、由于设计了内部电荷泵充电/放电、这将不起作用。

    最初、当 FET 关断时、体二极管压降用于 为电荷泵充电。 (对于新电路、我们也会看到外部二极管上的压降)。

    当电荷泵达到6.3V 时、它被禁用并且 FET 被打开。 这个电荷泵电压(在外部 VCAP 上)也被用于内部偏置、因此它放电缓慢。 当 MOSFET 放电并达到5.15V 时、通过下拉栅极关断 MOSFET。

    无论阳极阴极电压如何、都会发生这种情况、因此无法以原理图中所示的方式使用。

    此致、

    Kari。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryuji、

    请查看预发布的新器件 LM74700-Q1、它在输出端没有该压降。

    此致、

    Kari。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kari San、您好!

    感谢您的支持。  
    我错过了随附的 TINA-TI 文件。

    请参阅随附的图像。
    您能否查看其原理图?
    我们通过外部二极管实现压降。

    另外,您能否告诉我 LM74700-Q1的日程安排?

    此致、
    Ryuji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kari San、您好!

    原理图在测试中未按预期运行。
    因此、我们向客户推荐 LM74700-Q1。
    您能告诉我 LM74700-Q1的 RTM 日期吗?

    此致、
    Ryuji
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryuji、

    我已回复您的电子邮件 ID。

    此致、

    Kari。