This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5023:LM5023启动

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LMV431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/624485/lm5023-lm5023-startup

器件型号:LM5023
主题中讨论的其他器件:LMV431

你(们)好

此帖子是"多输出反激式设计"的序列。
我们修改了 LM5023EVM 并尝试确认其工作正常。
但是、该器件不会启动。
这是 VCC (绿色)和 VSD (蓝色).e2e.ti.com/.../tek00002.tif 的波形

改造点如下所示。
e2e.ti.com/.../EVM_5F00_modify.pdf

即使我提高了输入电压(+V=DC 0V->50V)、它也不起作用。
是否有需要在其他地方进行修改的地方?

此致、
PAN-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    平移、

    当您施加输入电压时会发生什么情况? OUT 引脚上是否有任何开关可驱动 MOSFET?

    Vout 是否开始上升? 您能否发布详细的波形?

    我可以在修改时看到的一个问题是、由于 R20值太大、LMV431/OPTO 可能无法正确调节3.3V 电源轨。 LMV431在阴极处的电压最低为1.24V。 光电变频压降允许1.2V 电压。 因此 R20上的最大电压为~0.86V。 光电 CTR 的最小值为100%、ICOMP ~150uA、因此 R20 < 0.86/0.15mA =最大值5.6k


    谢谢、
    Bernard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的评论。

    当我施加输入电压时、它从一开始就成为 SAW 波形。
    VOUT 的输出和 OUT 的开关不会发生这种情况。
    (I 被触发输出波形。)
    SS 引脚也为低电平。

    此致、
    PAN-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    平移

    您还可以检查 SS 和 COMP 引脚上的电压波形吗?

    必须使它们保持低电平并防止任何 PWM 活动。

    谢谢、
    Bernard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bernard

    感谢您的支持。
    我们的客户因为没有时间而放弃了这个规格。

    可能 SS 和 COMP 都不起作用。
    我认为、当 VCC 达到12.5V 时、OUT 和 SS 应开始、如图17所示、但不起作用。
    COMP 中的初始值处于哪种状态?

    此致、
    PAN-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    平移

    启动时、SS 将为低电平、接近 GND。 当 VCC 达到启动阈值时、VSD 变为低电平以关闭外部启动 FET。 同时、内部电流源将为外部 SS 电容器充电、因此 SS 将线性斜升。 COMP 将被钳制在接近 SS 电平的位置、因此它也将线性上升。

    当 COMP 超过~0.5V (方框图中的二极管表示的内部 COMP 到 CS 失调电压)时、PWM 比较器将开始允许 OUT 引脚上出现 PWM 脉冲。


    如果客户可以检查 SS、COMP 和 CS 引脚、将会很有用。

    可能 SS 引脚上的跟踪切换操作不正确、如果 SS 保持低电平、则会阻止启动。


    谢谢、
    Bernard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bernard

    我正在使用不同电路检查变压器、但对于该变压器、极性似乎与图相反。
    如果变压器的极性相反、它是否会发生这种移动?

    此致、
    PAN-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    平移、

    是的、变压器极性反转会导致问题- OUT 引脚可能会短暂导通1个周期、然后 CS 引脚上的电流会快速上升、触发 OC 保护、 并在 VCC 降低并重新充电至启动电平时使 IC 关断并重试。


    谢谢、
    Bernard