This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27441-G1:仪表显示不正确的信息?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM, BQ27441-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/642483/bq27441-g1-gauge-displays-incorrect-information

器件型号:BQ27441-G1
主题中讨论的其他器件:MSP432P401RGPCCHEM

您好! 我将 MSP432P401R Launchpad 与 Fuel Tank MKII 电池 BoosterPack 插件模块 配合使用、用作锂电池充电器。 我想给与插件模块提供的电池不同的电池充电。

电池为 18650CA-2P-3J (3.7V/4.5Ah)、我通过在   HAL_BQ27441.h 中设置 BAT_Capacity 和 CONF_DESIGN_CAPTURE、将插件模块(boostxl_pakmki_fulgauge _MSP_EXP432P401R_nortos_ccs)的软件示例更改为4500 mAh。

问题是监测计显示的信息不正确:

(三
电池信息
(三
设计容量:4500mAh
剩余容量:4052mAh
充电状态:100%
温度:27C
电压:4205mV
平均电流:12mA
状态:充电

它表示电池为100%、但仍需要大约500mAh 才能充满电。 此外、充电电流从220mA 降至12mA、我认为它仍在下降。

我在这里有什么误解吗? 我是否正确配置了监测计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的克里斯蒂安:

    使用新电池时、您需要使用 GPCCHEM 工具找到正确的电池 ChemID、该工具位于 :http://www.ti.com/tool/GPCCHEM

    您还需要使用新电池执行学习周期。  为此、请参阅此处提供的文档: /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/2541.1586.LearningCycleOverview_5F00_bq274xx.pdf

    至少配置 ChemID 对 bq27441-G1A 的配置进行编程、以匹配新的电池设计容量、设计能量、终止电压和锥率需要设置电池。

    有关分步配置步骤、请参阅《bq27441-G1快速入门指南》中的"对配置进行编程"部分、该指南位于 :www.ti.com/.../sluuap7.pdf

    请完整阅读本文档、因为它还讨论了程序流以及使用 ITPOR 位的器件的 SOFT_RESET、以指示监测计存储器参数需要重新加载。

    如果以上内容帮助解决了您的问题、请单击下面的"此解决了我的问题"按钮、让具有相同问题的其他人受益。 谢谢!

    此致、
    Bryan Kahler