This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24612:UCC24612-1

Guru**** 2811215 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28631, UCC28630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/625484/ucc24612-ucc24612-1

器件型号:UCC24612
主题中讨论的其他器件:UCC28631UCC28630

大家好、

是否可以将 UCC24612-1用作 UCC28631 CC 模式的 S.R.?

www.tij.co.jp/.../ucc24612.pdf

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    杜伊-圣

    我假设您是指 CCM 模式、即连续导通模式?

    是的、UCC24612-1可与所有 UCC28630系列器件搭配使用。 快速关断延迟和比例栅极驱动特性可确保快速 SR 关断、即使在 CCM 下也是如此、并最大限度地减小 CCM 击穿电流。

    谢谢、
    Bernard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bernard San、

    我的问题是负载快速增加<->降低。

    例如  、增大->减小->增大->   减小。

    还可以吗?

    如果可以、 可以使用高效率的 W/W 输入160W 输出吗?

    谢谢、

    H.DOI

    e2e.ti.com/.../rapidly-load-increase-_2D002D00_-decrease.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杜伊-圣

    当 负载增加到 CC 区域、然后返回 CV 区域时、反激级的行为与二极管或 SR 相同-应该没有差异。

    下面是从40 Ω(~0.5A)到~2.2 Ω(CC 模式下限制为~7A、因此 Vout 降至~15V)、然后返回到40 Ω 的负载阶跃图。

    这是在 UCC28630 EVM 上测得的、使用 SR + UCC24612-1进行了修改;(红色是 Vout、粉红色是 Iout):

    然而、有一个受 SR 驱动器影响的区域-当 FSW 下降到非常低的水平时、SR 驱动器停止驱动 SR 栅极、然后 SR FET 体二极管整流。 VF 下降增加会导致 Vout 在待机/空载时调节到~0.5V 的低电压。

    在 Fsw 接近 SR 驱动器轻负载启用/禁用阈值的特定负载范围内、所做的操作可能会在 SR 驱动和非驱动之间重复循环、从而导致 Vout 升高和降低~0.5V (体二极管 VF 下降)。 在 EVM 上、这可以在~50-100mA 的负载范围内看到。

    请注意、这仅是由于初级侧上的 PSR 控制器而发生的- VF 压降变化看起来像是 Vout 的阶跃变化、并导致初级侧环路相应地做出反应。 这在 SSR /光耦反馈中是不可见的。

    谢谢、

    Bernard