This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317L:输出引脚

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/642494/lm317l-output-pin

器件型号:LM317L
主题中讨论的其他器件:LM317

大家好、我想使用具有四路输出(封装 SOIC)的 LM317LIDR。 我的问题如下:我可以使用四个不同的电位器来控制四个不同的 IC 吗?

非常感谢您的参与。

Mario

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mario、

    首先、我要确保大家了解该封装上的四个输出引脚都是内部连接的。 它们不是独立输出。 因此、如果您希望具有四个不同的输出电压、则需要其中四个器件、每个器件都需要自己的电阻分压器。

    -Kyle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kyle、

    非常感谢您的快速回复。

    现在、我了解这一点。 让我来问您。 具有四个输出引脚的封装与具有单个输出引脚的封装有何不同?

    Mario
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mario、

    除了输入到输出的 RDS (ON)非常小、因此压降也非常小外、与性能保持点没有任何差异。 我相信、我们通过这种方式键合的额外引脚可在对 PCB 进行布局时为客户提供最大程度的灵活性。

    -Kyle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kyle、

    非常感谢。

    因此、我只能使用 LM317控制一个输出电压。 无论它是具有一个还是四个输出、都无关紧要。

    Mario