This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我需要一个用于独立使用的低成本简单降压充电器、即1节锂离子/锂聚合物电池

Guru**** 2609945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24295, BQ24170, BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/625070/i-need-a-low-cost-simple-buck-charger-for-standalone-use-1cell-li-ion-lipo

主题中讨论的其他器件:BQ24295BQ24170BQ25606

您好!

我需要简单(低成本)的锂离子/锂聚合物充电器供独立使用。

 从5.0V 电源充电至3A。

无电源路径要求

目前在 cct 中有 bq24295、但看起来像一个超致命。

关于 bq24295的主题、是否有办法强制它在独立模式下充电、充电电流最大为3A?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ivor、

    要使用外部 ILIM 引脚限制输入电流、您可以将 D+/D-短路(将 USB 检测设置为 DCP)以使 ILIM 正常工作。 对于其余设置、将使用寄存器默认值。 bq24295充电电流的默认值为1A。

    查看 bq25606、它是一款充电电流高达3A 的单节独立充电器。 它应满足您的需求。 bq24170是另一种选择。

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven,感谢您的回答。

    那么、这是否意味着在默认设置下、bq24295独立模式下的最高电流为1A、或者可以通过 ILIM 至3A 将其设置得更高?

    成本也是此产品的一个问题(它集成到电池组中)、bq24295的成本更低。 (已授予,我刚刚在 DigiKey 上检查了成本比较)

    除此之外(事实上、ct 和 PCB 主要是使用 bq24295完成的)、bq25606将非常适合。 当然不是太晚,不能改变。

    伊凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ivor、

    ILIM 用于输入电流设置、而不是充电电流。 正如 Steven 所建议的、您也曾评论过、bq25606为您所需的独立运行提供了更大的灵活性。

    此致、

    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我换了 bq25606、但它仍然感觉像一个过节。

    感谢您的建议

    此致
    伊凡