This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61236P:需要输出电流为3A 的升压稳压器

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61236P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/642376/tps61236p-boost-regulator-with-3a-output-current---required

器件型号:TPS61236P

您好!

我们需要升压稳压器。 我们的电池的输入电压大约为~3.7V (2.8V - 4.2V 范围)。 我们希望将其电压升至5V。 输出端所需的额定电流为3A。 如果我们可以为稳压器提供更高的效率、那将是很好的。 此输出电压用于 GSM 电路(和其他电路)、其中峰值电流大约为3A、几秒钟后(用于 GSM 活动)。 不包括 GSM 活动时间、电流要求小于1A。

为满足上述要求、我们将采用 TPS62136P。 然而,我们不能确定是否有其他更好的监管机构或更好的实施方式。 请给出建议。

谢谢、此致、

Vikas Chandra Rao。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS61236P 现在是最佳解决方案