This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23757:电路设计审查

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23757

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/623355/tps23757-circuit-design-review

器件型号:TPS23757

您好:

我设计的电路主要基于 TPS23757 EVM 设计、但该电路不需要由任何适配器电源供电。  如果能快速查看所附的设计、以确保我正确处理 APD 和 PPD 引脚、并且没有出现任何重大错误、我将不胜感激。

提前感谢、

Craig

e2e.ti.com/.../hhc_5F00_poe.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Craig、

    我可以在本周晚些时候回顾您的电路。 同时、我已通知我们的 PD 专家关注此线程。

    谢谢、
    Thomas A.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    您是否有机会查看我的原理图?  非常感谢您的任何反馈。

    谢谢、

    Craig

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Craig、

    很抱歉上周培训延误。

    由于您没有使用适配器:
    将 PPD 下拉至 VSS
    将 APD 下拉至 ARTN (非 VSS)
    将 APB 下拉至 ARTN
    APB 和 VC 之间不需要10K 电阻器

    其他差异:
    在 EVM 上、VC 的100nF 旁路小于220nF
    光学反馈次级侧缺少补偿电阻器和电容器(EVM 上的 R33和 C30)
    以太网变压器数据侧的双检查端接(根据 PHY 可能正常)

    谢谢、
    Thomas A.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas A.:

    感谢您查看此设计并注意  APD 和 APB 引脚的错误接地回路、以实现无适配器运行。  我已经找到并更正了错误的 VC 电容器、还修复了一些不良的 PCB 封装。  我还必须将原始参考设计中用于 Q1的 MOSFET 从现在过时的 Si4892DY 更改为新的 Q1作为 Si4134DY。  这对我来说看起来不错、但您同意吗?

    对于您为原始 R33-C30补偿网络提供的反馈、我仍然感到困惑。  我删除了此网络、因为它标有注释(1)、表示未使用部件。  此外、如果 R33用作0欧姆电阻、则 C30与 C29将简单并联。  您是否说我仍然应该包含与 C29并联的串联 R-C、因为这可能是必需的?  请详细说明

    为了清晰起见、我随附了最新的原理图修订版。

    再次感谢您的支持、

    Craig

    e2e.ti.com/.../5826.hhc_5F00_poe.pdf

    我随附了该电路的最新版本。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Craig、

    我认为较新的 FET 看起来不错。

    R33、C30网络:这是我的错误。 您不需要这些组件。

    您的新原理图看起来很好。 所有更改看起来都正确。

    祝您好运、
    Thomas A.