This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ23610:LMZ23610

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ23610
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/640877/lmz23610-lmz23610

器件型号:LMZ23610

LMZ 模块在具有高输出电流能力的情况下似乎工作正常。

然而、我注意到、这个额定输出高达6Vdc 的模块能够通过电阻分压器网络获得更大的输出电压。  

 这是该器件的典型情况吗? 器件是否内部不限制为6V 输出?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在文档中没有看到任何建议输出电压高于6V 的内容。  Webench 也不允许使用它。  也就是说、没有任何明显的东西会将输出限制在6V、我可以看到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Randall、

    正如 John 指出的、数据表仅为 LMZ23610提供了高达6V 的应用规格。 由于电感器集成在电源模块中、因此已测试系统在 Vout 不超过6V 的条件下是否稳定。 在这种情况下、如果输出电压增加到超过6V 限值、则输出电压可能会出现振荡并变得不稳定。

    您能让我了解一下您的应用是什么吗? 您选择 LMZ23610的原因是什么?

    此致、
    Jimmy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jimmy、
    我通过在两个限值之间更改设定点电阻来测试我的器件、以设置输出电压。 系统运行良好。 我很惊讶地看到上限可能比额定6V 输出大得多。 (无振荡)
    我的问题是生产装配体使用此组件;如果固定值设定点电阻器的值(意外)错误、则在首次装配体上电时>6V 输出电压可能会损坏其他组件。
    我们必须考虑这些 IF 在汇编环境中的情况。

    此致、
    Randy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Randall、

    该器件没有将输出电压限制为最大6V 的内部电路 如您所述、请在组装和制造过程中考虑这一点。

    此致、
    Jimmy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jimmy。

    此致、