This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24072:单节锂离子电池器件无法充电

Guru**** 2558670 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24072, BQ24072T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/640211/bq24072-the-device-cant-charge-for-single-li-ion

器件型号:bq24072

尊敬的 TI 人,

我的客户使用 bq24072 时出现以下问题:

 ,数据表的典型应用,我的客户设计电路板    。当 VIN = 5V,EN2=高电平,EN1=低电平,Iin 电流约为20mA 时、器件似乎不工作

我 。OVP,UVLO 和输出限制电流,它们都正常,但当我通过万用表测试 TS 引脚电压,时、器件开始充电,当我取出探针(器件返回 befor 状态)。无法充电,应用原理图如下所示

您能不能告诉我发生此类情况的原因以及我应该如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您能否测量 TS 和接地之间的电阻、并确保 TS 引脚和电阻器之间连接正确。

    此致、
    Raheem
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    焊接10k 电阻器时、TS 引脚和 GND 之间的电阻为2kΩ Ω、取出10k 电阻器时、电阻为7MΩ。Ω
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    执行测试时的电池温度是多少? TS 上的2K 会导致充电被禁用、因为这表示大约70摄氏度、高于限制。 我建议您更换 TS 上的热敏电阻或检查电路板原理图、以确保从 TS 到接地的任何其他路径都不会导致电阻降低。

    此致、
    Raheem
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Raheem:
    LM 很抱歉描述了错误的信息。
    真实情况如下:
    我的客户不使用温度功能、因此在 TS 引脚和 GND 之间使用10k 电阻器;现在、10k 电阻器焊接在上
    电路板,TS 和 GND 之间的电阻为10k、取出10k 电阻器,TS 和 GND 之间的电阻为7MΩ。Ω
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    必须使用标记为 CKP 的 BQ24072RGTR。
    标记为 PAP 的 bq24072TRGTR 提供了您提到的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rafael:
    我发现我应用了一个错误的样本、其名称是 bq24072TRGTR、但我将其视为 BQ24072RGTR .t

    非常感谢,我将应用 BQ24072RGTR 样片,并稍后重试,谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议您在新设计中使用 BQ24072T 的扩展配置、它包含三个额外的电阻、我附加了图像。
    这样、如果我们在组件基准中出错、则可以更轻松地消除电阻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rafael:
    好的、我看到、我会建议我的客户通过 BQ24072T 设计新的电路板。
    非常感谢。