This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14030-Q1:EMI 性能

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/625578/lmr14030-q1-emi-performance

器件型号:LMR14030-Q1
主题中讨论的其他器件:LMR14030

您好!

我收到了客户的以下问题。

我附上客户测量的 EMI 数据。

e2e.ti.com/.../LMR14030_2D00_Q1-EMI-data.xlsx

以下数据中存在每500kHz~1MHz 的峰值。

这些峰值是由什么引起的?

是次谐波谐振吗?

如果您需要原理图、请将电子邮件发送至 kuramochi@fujiele.co.jp。

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的工作条件和器件型号的全名是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mao-San、

    感谢您的回答。
    我发送邮件。

    此致、
    Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    板载有两个 LMR14030、请让 CTM 在只有一个 LMR14030工作的情况下测试 EMI、以查看700KHz 附近的小峰值是否仍然存在?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    陈圣

    感谢你的建议。
    您能告诉我以上实验的目的是什么?

    此致、
    Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需验证非同步阶段是否会导致干扰。