This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:生产编程

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110, BQSTUDIO, BQ34Z100, GPCCEDV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/625063/bq34110-production-programming

器件型号:BQ34110
主题中讨论的其他器件: bq27500BQSTUDIOBQ34Z100GPCCEDV

您好!

我正在考虑在我们产品的下一次迭代中使用 BQ34110。 我想提前知道在生产环境中对 I.C.进行编程的情况。 我们更喜欢在电路中将黄金映像编程到 IC 中、而不是在 PCB 组装之前对其进行预编程、因此需要了解通过 I2C 总线对其进行编程的详细信息。

在我们使用 bq27500的当前设计中、有一个名为"使用 bq275xx 开始生产"的有用文档、其中介绍了该方法。 我没有找到任何与 bq34110类似的文档。 我看到有一个名为"使用 bq34z1xx 开始生产"的文档(slua665)。 这是否准确地描述了 bq34110所需的方法?

谢谢

Jeremy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jeremy、
    对于 MP、您可以关注该文档。 主要区别在于 bq34z100是阻抗跟踪器件、因此您必须学习才能获取 Qmax 和 Ra 表。 对于 bq344110、它是 CEDV、因此您需要使用我们的在线工具 GPCCEDV 正确配置 CEDV 系数、然后提取您的 DFI 文件以在多个器件上进行编程。 我相信您也可以使用 dffs 或 bqfs 文件对 bq34110进行编程。 您可以使用 bqstudio 提取这些类型的文件、然后编写代码、使用主机控制器将文件解析到监测计上。
    谢谢
    Onyx