This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD25402Q3A:用于5A 连续电流的 PchannelMFET

Guru**** 2515075 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD25402Q3A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/626026/csd25402q3a-pchannel-mfet-for-5-amps-of-continuous-current

器件型号:CSD25402Q3A

您好!

我已经为 反极性应用选择了 CSD25402Q3A。 请确认此部件是否适用。 如果不同的器件比这更合适、也建议这样做。

应用:反极性保护。 MFET 与正电压轨相连以实现正常运行。

持续电流:5安培

VDS 最大值:12V  

VGS:最小3V

注意:PCB 面积允许提供一英寸^2的2oz FR4铜面积。

谢谢

Ashish Rai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该器件应该能够处理5A 电流、但这最终取决于您的热环境。 在1x1"、2oz 铜上、热阻抗为~45deg C/W、可实现2.8W 的功率耗散(从 Ta = 25开始)。 在3Vgs 条件下、在5A 电流下消耗的最大功率约为0.5W、因此我认为只要环境温度太高、您应该可以正常工作。