This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27441EVM-G1A:对于锂离子电池、我们是否可以将 BQ27441用于2节并联电池?

Guru**** 2529110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/625713/bq27441evm-g1a-can-we-use-bq27441-for-2-cell-in-parallel-for-li-ion-battery

器件型号:BQ27441EVM-G1A
主题中讨论的其他器件:BQ24075

您好!

对于我们的电池充电电路、我们使用 BQ24075 (电池充电器)和 BQ27441-G1A (电池电量监测计)。 对于电池、我们使用 容量为2300mAh 的 Varta 2节锂离子电池。 此电池有2节并联电池。 那么、我的问题是、是否可以将 BQ27441电池电量监测计用于此电池? 如果我们将 BQ27441用于2节电池组、是否存在任何问题? 如果单元格不是串联的。  

谢谢、

维什尔 C.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vishal

    请使用以下工具查看 bq27441是否适用于您的电池。

    www.ti.com/.../gpcchem
    您需要执行记录中所述的 rel-dis 测试。 如果您的电池是匹配的、则它适用于 parrallel 中的两个电池
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、

    如何使用此工具? 如果我还没有硬件。 是否有使用此工具的视频教程?

    谢谢、
    Vishal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vishal、
    您将需要我们的 EVM 能够记录电压电流和温度或
    您可以编写 LabVIEW 代码、以便记录将提交给工具的电压电流和温度。 我发送给您的链接提供了有关您需要执行的操作的详细 I 说明。
    谢谢
    Onyx