This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40170:TPS40170在 OCP 和 SCP 上的可闻噪声

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS40170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/624515/tps40170-tps40170-audible-noise-at-ocp-and-scp

器件型号:TPS40170

您好!

我们的客户正在评估用于具有60W 输出(24V 输入电压、12V/5A 输出)的开放式框架 D/D 模块的 TPS40170 EVM 板。

但是、我们的客户在 TPS40170处于 OCP 和 SCP 模式时会听到噪声、您是否建议如何避免或改善可闻噪声? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    数据表的第15页显示了 OCP 和 SCP 如何与此部件配合使用。 您可以尝试不同的 SCP 设置来查看噪音是否消失。 但不建议将器件设计为在 OCP 或 SCP 条件下运行。 它们仅用于故障保护目的。