This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61046A:正在计算效率?

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/626095/tlv61046a-calculating-efficiency

器件型号:TLV61046A

您好!

是否有办法使用数据表中提供的效率曲线计算特定输入/输出电压的功率效率? 具体而言、我尝试在2V 输入、5V 输出和大约50mA 负载下计算该器件的效率。  

此致、

Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最好的方法是订购 EVM 并修改其输出电压为5V、然后对其进行测试。 为了进行估算、我将使用内插。 您可以看到、在输入电压为3.6V 和输出电压为5V 时、50mA 负载下的效率约为81%。 对于相同的负载(75mW)、12V 输出电压下的负载电流将小于10mA、效率是3.0V 输入电压下的效率约为80%、1.8V 输入电压下的效率为82%。 这可以让您大致了解到、在2V 输入电压和5V 输出电压下、您的效率可能保持在~80%。

    谢谢、
    Youhao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尤豪、

    感谢您的回复。 我已经订购过 EVM、但我想知道在它到达之前、我是否可以向客户估算棒球场。

    谢谢、
    Aaron