This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3410XMFLEDEV:在应用手册中寻找计算电感的方法

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/626062/lm3410xmfledev-looking-for-way-to-calculate-inductance-in-app-notes

器件型号:LM3410XMFLEDEV

我在典型升压应用的应用手册部分中查看了用于计算器件值的公式、该公式驱动一串由5个 LED 串联组成的 LED、 在计算电感时、公式似乎具有循环引用、 其中一个公式使用来自其他公式的未知值、 其结果取决于第一个未知公式。   Δ 电流电感器 、= Vin/2L * DTS 和 电感 L = Vin/2 Δ 电流电感器* DTS。   那么、我的问题是、我缺少什么、 它有一个常数、或者我想我应该使用、后来它说使用20%- 50%的纹波电流?  例如、第8.2节"典型应用"、我看不到这些器件值是如何得到/计算的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff、

    是的、这可以更好地解释。 但一般的想法是将电感器纹波电流设置为其在最低输入电压下的平均电流的20%至50%左右。 这是一条经验法则、您可以超出这些界限。 但是、例如、使用您在数据表中提到的相同应用:

    您可以假设效率约为90%。

    Pout 为50mA 乘以14.6V、即0.73W。 引脚大约为0.73W/0.9、即0.811W。

    Iin (平均电感器电流)为0.811W/2.7V、约为300mA。

    -使用20%至50%的峰峰值纹波电流或60mA 至150mA 计算电感值。

    但愿这有所帮助。

    此致、

    克林特