This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27421-G1:睡眠模式中电池容量预测的精度

Guru**** 2559500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/624906/bq27421-g1-accuracy-of-battery-capacity-prediction-in-sleep-mode

器件型号:BQ27421-G1

在睡眠模式下、流耗远低于正常模式下的流耗。
(睡眠模式下为21µA μ A、正常模式下为93µA μ A)。
为了降低系统能耗、我更希望电量监测计尽可能频繁地处于睡眠模式。

休眠电流的默认值为10mA。
对使用大约3mA 至7mA 电流的系统进行成像-是否可以将休眠电流保持在10mA、或者这会大幅降低电量监测计的电池容量预测精度?

在这样的系统中、睡眠电流的值有多大?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果3-7mA 是您的应用的正常电流范围、 如果您希望监测计处于正常模式、则必须将休眠电流降至3mA 以下、否则监测计将持续处于睡眠模式、每20秒唤醒一次以进行测量和执行 SOC 计算
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速回复。

    我是否正确理解了这一点:如果监测计切换到休眠模式、电池容量预测的精度将比正常模式下更差、因为所有测量都是在20秒间隔而非1秒间隔内完成的?

    或者、您是否意味着在正常模式下、电池容量值每秒刷新一次、在20秒后进入睡眠模式、但电池容量预测将是相同的、唯一的区别是在睡眠模式下、预测值不会经常更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    第一个选项。 它不会非常关闭、因为睡眠模式下的电流消耗非常低、以至于它不会对电池施加很大的拉电流
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电池会有很大的拉电流、因为系统仍会从电池汲取电流。

    因此、为了澄清这一点、您能在以下情况下让我了解一下电池容量预测的准确性吗:

    场景1:
    1.电池已满。
    2.系统运行5小时
    系统的功耗在3mA 和7mA 之间变化
    4.休眠电流设置为10mA (=>监测计将始终处于正常模式)
    5.从电量监测计读取一次剩余电量。 (运行5小时后)

    场景2:
    1.电池已满。
    2.系统运行5小时
    系统的功耗在3mA 和7mA 之间变化
    4.睡眠电流设置为3mA (=>电量监测计大部分时间将处于睡眠模式?)
    5.从电量监测计读取一次剩余电量。 (运行5小时后)

    提前感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Johannes、
    您在场景中混合了模式。
    在方案1中、由于电流电流3-7mA 低于睡眠电流、监测计将处于睡眠模式。
    在方案2中、由于电流将高于睡眠电流、因此监测计将处于正常模式。 我可以肯定地说、在场景2中、监测计将比场景1更准确、因为不会漏掉任何电流。 为了评估性能、您必须对其进行测试、因为无法对精度结果进行编号。
    谢谢
    Onyx