This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65217DEVM:TPS65217D -如何防止默认上电序列

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65217

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/624939/tps65217devm-tps65217d---how-to-prevent-default-power-up-sequence

器件型号:TPS65217DEVM
主题中讨论的其他器件:TPS65217

我们使用 TPS65217D (PMIC)为 AM335x 加电;从 PMIC 数据表中、当为 PMIC 提供 AC (电源)时、它会生成唤醒并在5秒内获取 PWR_EN、然后启用 DCDC 和 LDO

(默认上电顺序)。

该默认序列与电路板不匹配、因此如何停止该默认加电序列。

提前感谢、

dhanasekaran k

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已将您的请求指派给负责的应用工程师、我们将尽快回复您。

    此致、

    Murthy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为什么此加电序列在您的设计中不起作用? TPS65217被设计成适用于 AM335x 处理器的理想 PMIC。 默认情况下、上电序列应按正确的顺序。

    如果您停止上电序列、AM335x 将如何获得电源以启用系统的其余部分? 当 PWR_EN 为低电平时、只有 SYS 和 LDO1输出具有功率。

    如果可以、您可以尝试通过将 I2C 写入寄存器来手动启用其他电源轨。 0x0C 并在手动上电序列完成后将 PWR_EN 设置为高电平。 如果在5s 和 PWR_EN 转换为高电平时完成所有 I2C 命令、则不会发生自动断电序列。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    如果我错了、请纠正我的问题。 当我为 TPS65217供电时、它会自动唤醒 AM335x 处理器、然后处理器会在5秒内将 PWR_EN 自动设置为高电平。 如果在此时间内我无法或执行 I2C 写入、则默认(supply)序列将发生正确。 此默认电源序列是否会影响处理器?

    是否存在手动唤醒和 PWR_EN 转换为高电平(i.e)的可能性。我想在 I2C 写入后手动唤醒、然后 PMIC 在5秒内启用。

    此致、

    dhanasekaran k

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、nWAKEUP (来自 TPS65217)和 PMIC_PWR_EN (来自 AM335x)信号通常会自动发生。

    但 PMIC_PWR_EN 仅会变为高电平、因为固件中内置的 PMIC 驱动程序会通知它尽快变为高电平。 要更改此自动行为、您需要修改 TI 提供的 Linux 内核中的 PMIC 驱动程序。

    由于无法在代码中更改 TPS65217默认行为、因此修改 AM335x 的固件代码将更容易。 遗憾的是、我不是 AM335x Linux 内核和驱动程序的专家、因此需要在 AM335x 上单独询问此问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复。

    您能告诉我 TPS65217D 中 DCDC 转换器和 LDO 驱动的默认电压吗?

    取决于 PMIC 寄存器的复位值。 特别是我想知道 LDO3驱动1.8V 或2.45V (来自其寄存器中的复位值)。

    我还想知道的一点是、当看到使能寄存器的复位值时、LDO 和 DCDC 使能位被禁用、但它们如何在默认电源序列期间驱动电压(在上面讨论)。

    此致、

    Dhanasekaran k

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这个后续问题也在一个新的主题 中被问及和回答:e2e.ti.com/.../2307739