This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256304:适用于 SiC FET (和 UCC24612)用例的 LLC 解决方案

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256304, UCC27531, UCC24612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/659981/ucc256304-llc-solution-for-use-case-of-sic-fet-and-ucc24612

器件型号:UCC256304
主题中讨论的其他器件: UCC27531UCC24612

请告诉我以下有关 LLC + SiC FET 解决方案的三点信息。 (IC;UCC256304 + UCC24612-2)

使用 SiC FET 解决方案时、①Is LLC 电路没有问题? (器件为 UCC256304 + UCC24612-2)

关于 SiC =高速开关、我认为第一次开关将增加并流向体二极管。

UCC25630x 是否具有控制模式来测量高于开关的电压?  

如果 SiC 有其他问题、请告诉我。

②Is 具有 SiC 解决方案的 LLC 的 UCC24612-2用例中有什么重要意义?

③Is 是否有推荐的参考设计和其他器件?

(我找到了 UCC27531。 是否有其他需要的器件?)   

【背景】

・交流:200V、输出电压:48V/输出电压:待定(500W 或以上)

・LLC 的原因是、客户最重视的是电路板尺寸小。 (LLC 电路可以设计小尺寸变压器)

・Fsw 为450kHz_max 但将来、客户会考虑增加 FSW。

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Satoshi、

    使用 SiC FET 的 LLC 没有问题。 您能否详细解释一下您的问题:UCC25630x 是否具有控制模式来测量高于开关的电压?

    对于 UCC24612-2、我将请我的同事为您提供帮助。

    此致、
    Bosheng
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satoshi、
    您能否分享您使用的 SiC FET? 您是在初级还是次级上使用它? 只有一个或多个并联? 此信息将有助于确定在使用 UCC24612时是否存在任何问题。
    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    肖特志
    我在这里没有听到您的声音、因此我要关闭线程。 如果您使用的是 SiC 整流器 MOSFET、请特别注意 UCC24612的热性能。 通常、考虑到 UCC24612是为目标应用设置了特定阈值的 VDS 感应 SR 控制器、我们还建议将其与具有3mohms Rdson 或更高 Rdson 的 FET 配合使用以实现正常运行。 当 Rdson 低于3mohms 时、它可能无法按预期工作。

    如果您提到在初级侧使用 SiC、我们尚未在该类型的配置中测试 UCC24612、因此不确定次级侧的电压和电流波形以及 UCC24612将如何对此进行响应。

    我也已就您的 UCC256304问题征求 LLC 团队的意见。

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Satoshi、

    您能否提供有关您的问题" UCC25630x 是否具有控制模式来测量高于开关的电压?"的更多详细信息。 我想确保我正确理解您的问题。

    如果您计划在初级侧使用 SiC FET、则可能需要用于高侧和低侧的外部驱动器。 遗憾的是、我们目前没有展示 UCC25630x 控制器+ SiC FET 的参考设计。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John-San、Ben-Lough-San

    感谢您的回复、
    很抱歉我的回复延迟。

    关于 SiC FET、我向客户确认并等待回复。
    如果客户有任何更新、我将向您提供反馈。

    关于"UCC25630x 是否具有控制模式来测量高于开关的电压?";
    我认为 SR 控制器开始响应关闭开关。
    在首次导通(开关)时、大电流将流经体二极管。
    尤其是在 SiC FET 的情况下、是高速开关。


    此致、
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John-San

    感谢您的回复、
    很抱歉我的回复延迟。

    关于 SiC FET、我向客户确认并等待回复。
    如果客户有任何更新、我将向您提供反馈。
    请稍等片刻

    此致、
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Satoshi、

    UCC25630x 使用自适应死区时间并通过查看开关节点和 VCR 引脚来确定导通和关断时间。 我认为、如果您为高侧和低侧初级 FET 使用合适的 SiC 驱动器、您将不会遇到问题。 您将需要确保 HS 引脚仍可以感应开关节点、以便自适应死区时间电路正常工作。

    此致、
    本·洛夫