This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340:我的首个 TPS55340PWP 原型设计

Guru**** 2406940 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/624648/tps55340-my-first-prototyping-with-tps55340pwp

器件型号:TPS55340

您好!

我将开发一个升压转换器、并通过飞线安装我的第一根接线。

它运行良好、但它仅在我打开/打开电源几次时启动!

导线是否太长且距离 TPS55340PWP 太远?

感谢您的任何帮助、

Bernd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    这可能是由于布局不良和接线过长造成的。 请参阅 www.ti.com/.../tps55340evm-017
    此致、
    EL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢您的快速回答!
    在数据表的第一个站点上有一个带有14引脚 TPS55430的"典型应用(升压)"。
    有3个"SW 引脚"、但数据表中只有2个 SW 引脚(1、2)?!
    引脚11 "NC"接地、我认为。

    谢谢、此致、
    Bernd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请参阅数据表中的 QFN-16引脚排列。

    此致、
    EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这里是否有人想为我提供有关14引脚 TPS55340的一些答案???

    此致、

    Bernd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有帮助的论坛、这是什么??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bernd、

    典型应用是指具有三个 SW 引脚的16引脚封装。 数据表中明确提到14引脚封装有两个 SW 引脚:请参考数据表第3页上的引脚图和引脚功能。 或者我误解了您的问题?

    谢谢、
    Yohao Xi、系统和应用工程、APP-BMC-BCS