This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:BQ34z100-G1。 电池充电电压实时更新

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/625268/bq34z100-g1-bq34z100-g1-cell-charge-voltage-update-in-real-time

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件: BQ34Z100

您好!

我有一位客户希望从微控制器实时更改电池充电电压(通常不会、可能不会超过每6个月一次、而且通常会有很小的变化、即从3600mV 更改为3500mV)。

关于这个问题,我有以下疑问:

-我创建了一个具有固定电压(8s LiFePO4上每节电池3.6V)的电池黄金映像、并在每个 BQ34z100-G1中加载该黄金映像。

-  电池充电电压的这种变化将如何影响 IT 算法?

从你的角度来看,这是否是一个好的执行点?

提前非常多地告诉您、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gorka、
    更改充电电压不会对算法产生不利影响。 请确保仅在弛豫期间进行此更改、因为在进行此更改后、您需要发出重置命令(0x41)或启用命令(0x21)以确保参数也在 RAM 中更新。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Onyx、
    但是、如果我将充电电压更改为3.5V/节、则电池中引入的电荷将小于以前的电荷(当充电电压为3.6V/节时)、并且当 BQ34z100识别到充电结束时、剩余电量将更新为完全充电容量(这是不正确的)。
    那么、您向我们推荐了什么呢?
    2.是否有任何更改完全充电容量的选项?

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如果满足主充电终止条件、则会设置 FC 标志、监测计将更新 DOD@EOC、充电终止条件下的电芯 V、运行 rem 电容模拟并更新 rem 电容和 FCC。

    如果您更改了充电电压、如果您想看到瞬时变化、请将充电终止时的电池 V 更新为略小于或等于充电电压的值、然后 发出 enable 命令。 这必须在休息时完成。 监测计将相应地更新您的 FCC。  

    谢谢

    Onyx