This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/TPS23861:目前、我们经常使用23861芯片电源来显示 POE 的电源问题

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/626089/starterware-tps23861-at-present-we-use-23861-chip-power-supply-frequently-to-show-the-problem-of-power-supply-of-poe

器件型号:TPS23861

工具/软件:Starterware

,先生/夫人、您好

目前、我们经常使用23861芯片电源来显示 POE 的电源问题、有两种现象。

A、单个端口不能通电

b.整个芯片无电源(四个端口)。

通过简单的搜索、发现在寄存器检测/分类使能值异常情况下、读出值为0 x9b (1001 1011)、四个端口可以是正常的电源值应为0 XFF、通过这个值可以判断

端口1 -类使能的正常电源正常

端口2 -正常,类使能不正常,无法供电

端口3 -检测异常、卡扣使能不正常、无法供电

端口1 -类使能的正常电源正常

在端口上的电源出现故障的情况下、我们尝试了以下两种方法来避免此问题(问题是只将检测/分类使能寄存器的值更改为0xff、这是无效的)。

1.重新启动 POE 交换机

2.复位 POE 的工作模式(当前我们是半自动模式)

b.设置检测/分类重启使能值

C、将寄存器复位为复位端口或整个芯片

a、b 和 c 也可以按顺序避免

需要询问的一些问题:

1.引起申诉的原因2、3和如何解决这一问题

2.您的其他客户从23861中选择哪种模式作为管理类型交换机? 我们当前使用的模型是否存在任何缺点、即半自动模型

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dave、

    我已经告诉 Penny 您的问题。

    谢谢、
    Thomas A.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dave、

    如果要管理端口以使用自定义配置打开、则半自动模式最适合您。 端口2和端口3未成功打开的原因是端口2和端口3的检测和分类未启用。 如果未启用、PSE 将不会在没有有效检测和分类结果的情况下为端口供电。
    您能否仔细检查寄存器0x11 (MSB)中的 AUTO 位设置? 我建议您清除该位、因为您使用的是半自动模式。 在配置 TPS23861时、我建议您查看我们的 MSP30参考代码、该代码将帮助您了解如何配置和控制 TPS23861。 通常、我们需要对 I2C 地址(如果有多个 TPS23861器件)进行编程、配置工作模式、启用中断、启用检测分类、启用2事件分类、启用直流断开。 请在此处下载参考代码(www.ti.com/.../toolssoftware) 、如果您有任何其他问题、请告知我。 谢谢。

    此致、
    一分钱