This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/LM3414HV:用于 LED 灯调光的 Lm3414 IC、闪烁问题、我们在从摄像头看到时获得的光强度

Guru**** 2810885 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5729, LM3414

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/625932/compiler-lm3414hv-lm3414-ic-used-for-dimming-of-led-light-problem-of-flicker-we-get-in-intensity-of-light-while-seen-from-camera

器件型号:LM3414HV
主题中讨论的其他器件:MSP430FR5729LM3414

工具/软件:TI C/C++编译器

大家好、

             帮助我解决问题,我使用 LM3414 IC 在48V 直流电压下驱动12W LED 超薄光, 在我的项目中,我使用控制器 msp430fr5729为 LED 超薄光提供调光效果,该 LED 灯由 IC LM3414驱动, 现在、我的问题是、我使用控制器 的计时器 PWM 提供月光下的调光效果 、这完全符合我的要求、但问题是当我看到 调光对  我的手机摄像头中光线强度的影响时、 我在 LED 上看到黑条、如下所示。 因此、我想消除光的闪烁、以便我应该在我的硬件或代码中进行哪些更改、以便我可以移除此灯上的黑色条、同时查看它对摄像机的影响。 相同的设置当我在交流恒定 LED 驱动器上进行测试时、通过提供230V 的电压、我在从摄像头进行检查时得到完美的光强度、在检查摄像头时、我不会在光线上看到任何黑色条纹。

我在这里看到 的是我的移动相机中的闪烁图片,当我给 LED 指示灯提供了50个双周期的 PWM 时

我在这里看到 的是我的移动相机中的闪烁图片,当时我给 LED 灯提供了90度的 PWM

我想在每个占空比上移除这个黑色条、即从0 到100、我将其用于调光目的

此致、

Kinjal

             

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kinjal、

    这是由摄像头刷新率引起的混叠引起的。 这是一个常见问题、遗憾的是、消除这一问题的唯一好方法是更改调光频率、使其不会与摄像头刷新频率发生混叠。 使用一些输出电容可能会有所帮助、也可能值得尝试、但它可能会改善它、而不会完全消除它。 您是否可以灵活地更改 PWM 调光频率?

    此致、

    克林特