This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL1963A:TL1963ADCQR

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/626001/tl1963a-tl1963adcqr

器件型号:TL1963A
主题中讨论的其他器件:LM317

Tl1963ADCQR、TPS7A4501DCQR 这两个器件型号是根据我们的要求选择的。 请与我们联系  

具有相同功能和低成本的器件型号

规格   : 输入 电压3.4至 7.2V  

               :输出电流 1.5A 至2A

非常低的静态电流。 可调节输出。 尺寸小。 与上述器件型号相同的封装正常。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Asha、

    对于这些特性和输入范围、这两个是最佳选择。

    另一种降低成本的选择是 LM317、但其功能却不多。

    戴维