This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2000:在充电级别完成之前、充电器会在随机时间切断

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2000, BQ24610, BQ24753A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/623068/bq2000-charger-cutting-out-at-random-times-before-charge-level-is-complete

器件型号:BQ2000
主题中讨论的其他器件: BQ24610BQ24753A

我使用 BQ2000SN-B5TR 为并联电池中的7.4v 2串联电池充电。  该电路设计为允许器件依靠电池持续运行、方法是将一个电池置于充电模式8分钟、然后将该电池换成运行电路的电池。  器件开启时、此周期会持续重复。  我在4节电池中使用了 BQ2000、电路中只有一节电池、没有问题。  然而、在这个电路中、我有一些毛刺脉冲、其中 BQ2000会持续充电、而在其他时间它会停止充电、并且电压不高于7.2伏。  计时是随机的、可能会充电一小时、也可能会充电15分钟。

我想让电路持续运行、直到达到7.4 - 7.5伏。  当 BQ2000中的另一节电池换用时、会将其充电回7.4至7.5伏、然后接通和接通。  附件是充电部分的 pdf。  我需要将电流感应电阻器更改为.03欧姆、以获得更大的电流。  但我缺少什么呢?

所附为原理图

感谢 youe2e.ti.com/.../battery_5F00_supply.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    bq2000不仅适用于锂离子电池。 它也适用于镍氢电池。 当您交换电池时、您可以使 bq2000进入具有提前终止功能的其他模式。 此外、您需要高充电电流。
    请将其更改为锂离子电池:bq24610或 bq24753A。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    我无法使用这些引脚中的任何一个。

    为什么 BQ2000会在另一种模式下运行?  我没有改变它的任何连接。  换用由电池端子上的继电器处理、因此 BQ2000不知道发生了什么情况、除了0.05至0.1伏的轻微压降。  而且、这种情况并非总是发生的。  在大多数情况下、它将运行很长时间。  在我看来、这似乎是一个稳定性问题。  可能与220K 电阻相关。

    所提供的电流应由 FET 处理、而我增加了 FET 的尺寸。  现在、我以1安的电流运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "05至0.1伏的轻微压降"

    bq2000使用峰值电压检测(PVD)方案来终止镍镉电池和镍氢电池的快速充电。  bq2000 以 MTO/128的速率对 BAT 引脚上的电压进行采样、并在该值低于最大采样值高达3.8mV (PVD)时触发峰值检测功能。

    因此、这种轻微的压降可能会触发 PVD 端接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据220K 和.047uf、PVD 下降时间将在11分钟后结束。 时序是合理的。 如果我将 CMTO 更改为1uf。 这会将不检查 PVD 的时间延长到247分钟。 我还可以缩短电池时间之间的交换时间、这样充电电池和待充电电池之间的压降就不那么大了。

    接下来几天内、我将进行多次测试
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我有机会将计时器电容更改为1.0uf、并且电阻器设置为220K。 我跑了3.5个小时,没有问题,只因为我不得不离开而关闭。 我甚至能够完全断开一个电池。 充电器会在断开的电池上关闭、然后在连接的电池切换为充电时重新启动。

    感谢你的帮助
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的反馈。