This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28710:在 PMP40025参考设计中使用 UCC28710

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28730, UCC28710, PMP40025

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/626046/ucc28710-using-ucc28710-in-pmp40025-reference-design

器件型号:UCC28710
主题中讨论的其他器件:UCC28730PMP40025

尊敬的所有人:

我的一位从事 PMP40025参考设计的客户建议使用 UCC28710而不是 UCC28730器件来优化成本。

以下是我提出的几个疑问和澄清:(旨在降低转换器的成本)
1) 1)在同一设计中、将 UCC28730替换为 UCC28710会在开路时产生不同的输出。
示例:在120mA 的负载下、UCC28710产生的电压约为64.8V、其中 UCC28730的电压限制在48V 至50V 之间。 请说明原因。
2) 2) UCC28710是否可用于35W 至40W、具有48V 输出 因为我在 webench 设计工具中观察到,所以连接时的最大电压约为25V。

e2e.ti.com/.../PMP40025-schematics.pdf
3) 3)我观察到 UCC28730和 UCC28710都在25kHz 至35kHz 的范围内运行、能否在接近100kHz (UCC28710)的频率下运行、这是否有助于减小次级侧电容滤波器的尺寸。
4) 4)目前、我们在输入侧整流器之后使用了47uF + 47uF、有任何降低该值的建议。
5) 5)我还想仿真转换器、并在 webench 中查看初级侧和次级侧的峰值电流、但它显示了25V 的输出电压限制、如3)
6) 6)请建议是否可以在不影响安全的情况下拆下部件 D8、Q3、R17和 D4。

TI 参考设计也随附于此。

Rgds、

Aravind。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aravind、

    1 UCC28730和 UCC28710使用频率(FM)和峰值电流模式调制来控制占空比。

       a. UCC28710 fmin = 680Hz

       b. UCC28730 fmin = 32Hz

       C.转换器的最小占空比基于最小频率

       d.同一变压器的 UCC28730的最小占空比可控制低至 UCC28710最小占空比的1/22的占空比。

    I。在 PMP40025设计     中、将控制器从 UCC28730更改为 UCC28710将需要一个更小的预负载电阻器、以便在空载到较轻负载条件下使功率级保持稳定。

    二 如果您将 R3从510K 降至23K 欧姆、则应将轻负载提升至无负载调节。

    2. UCC28710应能够用于48V 应用、类似于 PMP40025设计中的 UCC28730。

    答:UCC28710和 UCC28730使用相似的控制律、并且应该能够针对相同的功率水平进行设计。

    B. WEBENCH 设计工具看起来是为了针对 USB-PD 输出电压范围进行优化而设计的。

    c.您可以使用 UCC28710 Excel 设计工具来双击您的设计。  您可以在以下链接中找到该工具、它不限于25V。 http://www.ti.com/lit/zip/sluc590。

    初级磁化电感设置最大开关频率。 有关限制、请参阅 UCC28710数据表中的公式16。

    a:基于此限制的 UCC28710和 UCC28730的运行频率应接近相同的最大开关频率。

    PMP400025的输入大容量电容 C2和 C3应该是基于低频输入纹波电压的。

    A.这些设计通常以70V 左右的最小输入大容量为目标

    B.如果您减少这些电容器的数量、则必须根据重新设计变压器。

    一、匝数比必须改变

    二 必须调整导线的大小以获得更高的 RMS 电流

    c.我建议坚持使用电流滤波电容器。

    组件 D8、Q3、R17和 D4形成一个串联导通稳压器、为 UCC28730/10器件供电。

    a:电阻分压器 R5、R9//R10被设置为将拐点的辅助电压控制在16V。

    B.辅助绕组上的辅助尖峰将大于16V、并且我不知道多少

    C。UCC2870可以处理38V 的最大 VDD 电压、因此我认为只要 UCC28710在运行期间不存在过压、您就可以了。

            D.我不相信这种电路是为了安全而添加的。

            e.添加此电路是为了提高效率并将 VDD 电压调节为低于辅助绕组电压的电压。

    此致、

    Mike