This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL494:TL494的 DTC 变化数据

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: TL494

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/658095/tl494-dtc-variation-data-of-tl494

器件型号:TL494

亲爱的、大家好

这是有关 TL494死区时间 CTRL 的问题。
它与数据表 P6的输入阈值电压(死区时间 CTRL)调节有关。
客户使用创建的评估板来测量"零占空比"。
数据表中写入的"零占空比"的默认值仅列出典型值和最大值。
然而、它们测得的值被大大偏离至小于典型值的一侧。
因此、他们担心应该假设多少最小值。
您能否告诉我们参考值、例如多批次中的测量数据?

谢谢、Masami M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masami、

    我必须向工厂核实哪些数据可用。

    请给我几天的时间、以便与您联系。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    大家好、Peter-San、

    感谢您的支持。
    我将等待您的回复。

    谢谢、Masami M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Masami-San、

    数据表明典型值为2.54V、可能的最低统计值为2.334V。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    大家好、Peter-San、

    感谢您的回答。
    我将向客户回答这个问题。

    谢谢、Masami M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Peter-San、

    感谢您的支持。

    请告诉我。
    我是否可以将统计值的最大值视为2.746V?

    谢谢、Masami M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Masami-San、

    从我拥有的2.75V 数据来看、从工艺到目前为止、对于统计最大值而言、似乎是一个很好的值、但请注意、数据表限制高达3.3V、因此 TI 可能会向器件发货、其中值接近3.3V 的最大值

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Peter-San、

    感谢您的回答。
    请告诉我更多信息。
    它是这次获得的统计数据的最小/最大值、是±3σ μ s? ±3.3σ 是 μ s?
    此外、请告诉我您测量的样本数。 (也可以接受近似数字。)

    谢谢、Masami M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Masami-San、

    样本大小为1、500、430、我使用六西格玛来计算2.75V 的最大值。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Peter-San、

    感谢您的回答。
    我会向客户回答。

    谢谢、Masami M.