This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3464:LM3646

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3553, LM3464, LM3643, LM36010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/623869/lm3464-lm3646

器件型号:LM3464
主题中讨论的其他器件:LM3553LM3646LM3643LM36010

支持路径:/Product/Help、带器件选择/

我目前使用的是 lm3553、用于两个红外 LED 闪光灯。

我们希望使用具有 I2C 配置的4个 LED、但选项不多。 如果我们使用2 LED 驱动器版本、例如最大 LM3464 1.5A、我们如何在两个器件之间同步?

也许我们必须使用 Strobe 引脚、但从选通的上升沿到整个芯片上的 LED 点亮仍然存在延迟差异。

有什么建议吗?

谢谢

Khoi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想说 LM3646。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了帮助我提供最佳解决方案、我需要一些应用问题的答案。

    1. 您需要驱动的每个灯串的最大电流是多少?  是每通道1.5A 还是总共1.5A?
    2. 您是否正在寻找高电流脉冲或是否需要直流电流?
    3. 您使用的 LED 的正向电压是多少?

    根据答案、LM3643或 LM3644TT 等器件可能是更好的解决方案。  

    Greg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    目前、我们通过串联的红外照明器总共驱动1.5A 电流。

    需要高电平脉冲、但可通过编程来调节强度。 I_Forward 仅为500mA 直流电、1A/100uS、最大 Vf 为4V、典型值为3.3V。

    我的问题是能够同步它们、同时打开和关闭所有4个红外灯。

    我们将介绍 OSRAM OSLUX IR 照明器。

    谢谢、
    Khoi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LM3643/4具有 IR 模式、可显著减少选通信号与 LED 开启之间的滞后。 以下应用手册重点介绍了与此模式相关的时序限制。 如果您要使用 LM3643和 LM3643A (具有不同 I2C 地址的同一器件)、则可以对每个输出进行独立控制、并且通过使用连接在一起的选通引脚、同步效果应该相当好(如果我不得不猜测是由于片上的抗尖峰脉冲滤波器导致的、同步时间应为1-2 μ s)。
    www.ti.com/.../snva773

    请提供此文档和部件、如果您有任何问题、请告诉我。 谢谢。

    Greg
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、如果我们堆叠2个或3个具有1.8V VF 的 IR、它可以处理的最大 V_Forward 是多少? 我读取了一些芯片的 I2C 命令来打开和关闭、但我们目前确实有闪存使能信号。

    使用 LM3553、我们堆叠了3个更低的 VF IRS。

    -霍伊
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果 VF = 1.8V、您应该能够串联堆叠2个。 3个串联的 LED 过于接近器件的过压保护。 4V 通常是我们建议的最大 LED 电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否使用此 LED 驱动器或类似的1 LED 驱动器来打开和关闭紫外线灯?

    通过这种方法、我们也可以控制强度。 打开紫外线灯、以便您可以读取护照 ID 或允许内置移动电话(如相机)拍照。

    紫外光示例:

    谢谢

    -霍伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我还在同一个板上使用它们、因此 I2C 地址冲突是个问题、因为我不想使用多路复用器。

    2 + 2红外 LED
    1个 UV LED

    -霍伊
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LM3643器件具有两个不同的 I2C 地址、因此无需多路复用器。 如果 VF 为3V 或更高、您可以在每个通道上放置一个 LED 并使用两个不同的地址版本
    如果 IR LED 为1.8V、则可以在每个输出通道上使用两个串联的 LED。
    对于单个 UV LED、您可以使用 LM36010、这是一款具有相应 I2C 地址的非常小的单通道器件。

    Greg
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM36010是全新的、因此我假设我们可以购买 TI 的库存。

    谢谢、

    Khoi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM36010是一款全新产品、因此我认为我们只能购买 TI 的库存。

    谢谢、

    Khoi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正确的做法是、由于新发布的原因、它可能只能通过 TI.com 获取。

    Greg
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将根据 LM3643 EVM 来制作原理图。

    我不确定 为什么焊枪/TEMP 上有49.9K 与 NTC 100K 并联?

    我们计划在附近的位置使用 NTC 来监控 LED 的温度。

    此外、它们看起来像是在输入和输出端的10uF 电容器上加倍、而不是数据表中的一个10uF 电容器。

    由于我们有一个微型板、因此我们可能会使用一个。

    -霍伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于2.3V NTC 开路检测阈值、我计算了并行49.9K 的数学运算。
    如果您认为我们需要在电容器上加倍、请告知您。 它使用锂电池运行、与手机类似。

    "此外、NTC 输入端会查找开路 NTC 连接和短路 NTC 连接。 如果 NTC 输入降至100mV 以下、则 NTC 短路标志置1、器件禁用。 如果 NTC 输入上升至2.3V 以上、则 NTC 打开标志置1、器件禁用。 这些故障检测可通过 NTC 开路故障使能位和 NTC 短路故障使能位单独禁用/启用。'

    -霍伊
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    并联电阻器有助于对 NTC 温度系数进行线性化。  在选择电阻器和热敏电阻时、您需要调整两者的大小、以获得适合您系统的温度跳闸点。  NTC 故障更多用于生产测试、以确保进行连接。  在测试环境中验证后、您可以禁用故障、因为它们在实际应用中没有太大帮助。

    对于电容器、关键是使有效电容在允许的区域尽可能高(必须考虑陶瓷电容器的直流偏置效应)。  我建议电容至少为4uF、以将 LED 电流纹波保持在最小、并在高电流下保持升压的稳定性。

    Greg