This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM36922H:通过 PWM 启用下的满量程 ILED 设置

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM36922H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/657299/lm36922h-full-scale-iled-setting-under-enabling-via-pwm

器件型号:LM36922H

尊敬的先生。

我的客户正在考虑将 LM36922H 应用为智能手机的 bach-light 驱动器。

他们不想使用 I2C 接口"、因为他们的系统只有 PWM 信号。

另一方面、它们期望调光比超过511步。

目前、ILED 通过每个灯串的外部电阻器设置为25mA。

请提供您的以下建议、以便为他们推荐最佳产品。

1. 我想确认 启用下的满量程 ILED 设置(100%占空比)

   电流。

   是否在每2个灯串上分别设置为25mA?

我想 LM36922H 最好能够实现更高的调光比率。

   如果有问题、请介绍最佳产品。

此致、

H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hideyuki-San、

    当 PWM 为100%占空比时、两个灯串都将为25mA。 LM36922H 没有用于设置最大 ILED 电流的外部 ISET 电阻器、固定为25mA/串最大电流。

    如果您需要其他信息、请告诉我。

    此致、
    Randy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Randy-San。  

    非常感谢您的教学。 这对我很有帮助。  

    我想提前做几件事。  

    再次抱歉、请提供您的建议。  

    升压 Fsw。  

    在外部 PWM 模式下、升压 Fsw 是多少? 1MHz?

    调光比。  

    我想知道、在升压 fsw=1MHz $下、可以实现1:500的调光比

    外部 PWM (fPWM)= 2kHz?  

    此致、  

    H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideyuki-San、您好!

    Boost fsw 的默认设置为1MHz 和4.7uH 电感器。

    调光比不随升压 Fsw 而变化、它取决于提供给 LM36922H 和 LM36922H PWM 采样率的 PWM 输入。

    外部 PWM 频率2kHz 将是一个问题、因为默认 PWM 采样率为24MHz、是否可以将 fPWM 增加到5kHz 或10kHz?

    此致、

    Randy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Randy-San。  

    非常感谢您的回复。  

    客户希望实现1:500的调光比。  

    可以将 fPWM 更改为5kHz。  

    1.在 fPWM=5kHz 时、调光比估计为多少?  

      1:200?  

    应用报告"SNVA768"如下所述。  

      我想知道、在24MHz PWM 采样率下、fPWM=2kHz 真的是不可能的?  

    此致、  

    H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hideyuki-San、您好!

    在5kHz PMW 输入频率下、PWM 分辨率仍为11位、因此调光比取决于 PWM 源。
    我担心 PWM 输入频率可能会低于2kHz、这会导致超时并关闭电流阱。
    只要 PWM 频率不低于1.85kHz、就可以了。

    此致、
    Randy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Randy-San。
    非常感谢您的回复。

    我理解您的提及。

    我尝试理解以读出数据表。
    当 fPWM=5kHz 时、根据表3、信号将转换为11位。
    另一个重要设置是根据表4设置的 PWM 输入迟滞。
    默认值为4 LSB。
    因此,我假设在 fPWM=5kHz 时,127个步长(1:128)将是调光比的限制。

    我想知道我的理解是正确的吗?

    此致、
    H. Sakai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideyuki-San、您好!

    LM36922H PWM 迟滞不会影响 PWM 输入的采样。 它用于确定何时在方向发生变化(即斜升至斜降)时更新 PWM 占空比。  有关其他详细信息、请参阅随附的文件。

    如果您需要对此功能进行任何澄清、请告诉我。

    此致、

    Randye2e.ti.com/.../LM36922H-pwm-hystersis.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideyuki-San、您好!

    我将关闭此主题、请告诉我您是否需要任何其他支持。

    此致、

    Randy