This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4H160-Q1:该器件的最大工作海拔高度是多少? 它是否可用于航空航天?

Guru**** 2421680 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/656365/tps4h160-q1-what-is-maximum-working-altitude-for-this-part-is-it-usable-into-aerospace

器件型号:TPS4H160-Q1

您好!

我在飞机上设计了一些设备、该部件 对我们来说非常有用、但我需要知道该部件的最大工作海拔是多少?

感谢您的回答。

Miroslav Pajpach

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器件符合汽车环境标准、环境温度范围为-40°C 至125°C。  在飞机和高度、环境在温度和压力方面有所不同。 在飞机内部、压力和温度可能与地面的变化不大。 如果它位于大气之外的空间,那么可能会有问题。

    此致

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mahmoud、
    感谢您的回答。
    该设备将位于飞机内部、但不在温度和压力控制区域内。
    最大工作海拔50 000英尺(15 200米)最小压力约为11.7kPa。 还是在气氛中,而不是在空间里。 但环境会有很大不同。 :-)
    此外、随着高度的提高、宇宙射线的数量也会增加(甚至更强)。
    因此、我需要知道、该器件的限制在哪里。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Miroslav、
    器件可能适用于此环境、但我需要在确认前进行仔细检查。
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Mahmoud、
    再次感谢、我将等待您的确认。

    此致
    Miroslav Pajpach
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法得到确切的答案。 我相信我们不能提供比已经提供的更多的信息。