This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTH05000W:下拉和毛刺脉冲

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: PTH05000W

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/623430/pth05000w-the-drop-down-and-glitch

器件型号:PTH05000W

尊敬的先生/女士:

我有一些传输自的 PTH05000W 模块

- DC5V 至 DC3.3V、  

-DC5V 至 DC2.5V、  

-DC5V 至 DC1.8V、

当前的问题是、输入 DC5v 每1ms 有一个下拉列表、示波器波形如下:

DC3.3v 模块有毛刺脉冲、情况是零星的、有时是10分钟、有时是20分钟、下面是示波器波形:

我的负载是  xinx 公司的 XC5VSX95T、它一直正常工作、直到现在。 但我想弄清楚下拉和干扰的原因、请向我指出。

提前感谢。

此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    发送完整的原理图以及输入和输出电容器、包括每个模块的电容器类型、电容值、铝或聚合物、陶瓷电容器以及 ESR (如果可能)。 。

    Tom  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您的奇怪回答。

    实际上、输入和输出电容器是钽电容器、如图所示的值、它是否具有重要关系?

    完整的原理图如下所示...

    e2e.ti.com/.../7043.SCHEMATIC1-_5F00_-5V3V3.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jenny;

    我查看了原理图。。。 一个问题是、输出极化电容器的 ESR 是什么? 您可以向我发送 此规范吗?

    供应商通常发布 ESR?  

    根据数据,我没有看到 PTH 电源模块如何在5V 输入上生成12.5KHz ***。

    2.如果输入5V 由于输出电压 直流电源上的高负载而下降 到 大约4.2V 以下、那么它可以 强制 输入 电压5V PTH 电源模块开始重新启动并重启。 3. 发生这种情况时,您能否发送 PTH Vout 的图片,每个1V8、3V3、2V5 和0V9?

    Tom

    您能给我发送详细信息吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、
    很抱歉我迟到了。 所附的输出电容器规格。 请帮助 解决此问题。  

    e2e.ti.com/.../ESR.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jenny:

    感谢您提供电容器信息。 对于 PTH05000、这些电容器上的 ESR 是正常的。

    根据数据,我没有看到 PTH 电源模块如何在输入5V 上生成这个12.5KHz ***。

    2.如果输入5V 由于输出电压 直流电源上的高负载而下降 到 大约4.2V 以下、那么它可以 强制 输入 电压5V PTH 电源模块开始重新启动并重启。 3. 发生这种情况时,您能否发送 PTH Vout 的图片,每个1V8、3V3、2V5 和0V9?

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jenny:

    我还建议从5V、 PTH05000输入引脚 控制电压中将 R1050、R1089、R1091断开。 每个 PTH05000都有自己的内部上拉和时间控制。 当您应用5V 抑制引脚3时、该引脚将使 软启动功能失败。 这种外部施加的5V  电压会使 预偏置控制功能失败。  

    在您的应用中、如果 此应用中需要抑制、则它最能通过开漏 FET 进行控制。 禁止应随时施加外部电压。

    Tom